结果:找到"GD32E231 新品推荐",相关内容328条
- 惠海H6213C,POE,车载仪表盘,电动车充电器支持12V,24V,30V,36V,48V,60...
- 产品描述H6215L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流及最高4A的瞬间电流。H6215L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6215L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6215L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6215L集成了输入线路电...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 方案推荐 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-09-06 17:15:00
- 必看,硬件工程师必备十大经典书籍,一口气阅读
- 图片
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: 硬件工程师 书籍 图书 图书推荐 书单推荐 发帖人:元气君来了 发帖时间:2023-04-28 09:24:00
- 单双节锂电池6-8.4V升压9V.12V.24V快充PD升压系统解决方案
- 中广芯源新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3662D。输入电压范围可由最低5伏特到最高35伏特,输出电压5--48V可调整且内部MOS输出开关电流可高达2A,峰值5A大电流,非常适合于数码便携产品电池供电,3G网络产品,数码相机,LCD液晶屏背光电路,太阳能照明路灯,网络通讯等产品的电压转换。GS3662D应用电路非常简单,外围器件极少。GS3662D采用标准的SOP-8无铅封装,现已开始大批量供货。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 新品方案推荐 发帖人:中广芯源006 发帖时间:2022-10-13 15:45:00
- 【求助】TJA1051T不工作
- 如题,TJA1051T在使用自己的24V转5V电压转换电路时候无法正常发出CAN消息但是在独立电源或者充电宝供电的情况下可以正常工作实测24V转5V电路输出电压5.1-5.25V区间以为电压不稳在中间接了个AMS1117-5.0LDO稳压实测输出4.9V芯片电路依旧无法发出消息请问各位大大这是什么原因呢以下附上TJA1051T电路以下是24V转5V电路
- 所属专栏: 技术交流 标签: 推荐 发帖人:好吃懒做的胖蜜蜂 发帖时间:2021-11-10 23:09:00
- DCDC国产品牌推荐
- 简版深圳拓尔尚途产品总选型指南-2017.12.pdf尚途半导体有限公司是一家国内领先的集成电路设计公司,一直致力于高性能模拟集成电路的开发,专注于给客户提供完整的电源管理解决方案。尚途半导体成立于2008年4月,公司创始人和技术骨干均具有深厚的半导体行业背景和设计经验。公司产品旨在为客户提供一流的用户体验,提供业界领先的高性价比的方案,不断提高效率和节约能源。公司的产品被广泛应用于汽车、平板、电视、机顶盒、安防和其它设备。公司成立之初就与德国多家国际知名企业建立了良好的项目合作,形成了严格和系统的产品设计流程、品质管理流程、以及供应链监管体系。公司所有的产品都具备独立自主的知识产权,从产品...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCDC国产品牌推荐 发帖人:LOVE67 发帖时间:2019-06-20 14:44:00
- 【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
- 点此查看获奖信息,所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。(GD32E231功能方框图)活动时间:即日起至2019年4月28日参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。奖励设置:1、一等奖1名:奖励88...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32E231 新品推荐 发帖人:立创小程 发帖时间:2019-04-08 14:08:00
- 求助推荐一款双路输出的芯片分别能输出15V和3.3V的电源稳压芯片
- 我的一块电路中需要设计15V与3.3V的两个电压,请问一下有没有什么芯片能够同时满足这两种需求的,如果有,请问这款芯片的发热程度如何,纹波效率怎么样》》》》》》谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片推荐 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-07-10 11:01:00
- 推荐几款高性价比的DCDC转换方案
- 输出电流至少2A使用BL8032满足要求,4.2V-18V输入,2A,500KHz,同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html参考价格:100个以上:¥0.46/个推荐电路图,输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。DC-DC芯片/BL8033CB6TR4.2-16V输入,3A输出,500KHz,同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/det...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 推荐DCDC转换方案 发帖人:青龙 发帖时间:2017-12-21 13:25:00
- 立创商城“双11”---商品推荐总汇
- 据我本人了解,其实我们立创商城的好物料、好芯片不少的。。。但真正下单的时候,有时不知道选哪个商品为好,或者忘记购买那个好东西了,所以顺着即将到来的双11抢购热浪,请大家自由推荐推荐!看看哪些商品值得一买,请贴出该商品的名称、链接和推荐购买她的理由。为保证质量,对得起买家,凡是推荐理由不充分的,我或许会删该帖哦。可以同时推荐多个商品,但每个商品的推荐格式至少需包含以下内容:推荐购买的商品名称:xxxx商品购买页面的链接:xxxx推荐购买的理由:xxxx相关商品图片显示(可选)
- 所属专栏: 立创动向 标签: 双11 推荐 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-11-08 21:32:00
返回